27.06.2011 15:15 | |
Beigetreten: 06.04.2011 Letzter Bes: 03.07.2024 Beiträge: 238 Bewertung:
|
Erstmal vielen Dank. Der Support hat mir auch so geantwortet. Ich hatte beide Informationskanäle genutzt. Un so hab ich es gemacht: - im OB100 CALL FB 1 , DB7 MCPNum :=1 MCP1In :=P#E 100.0 MCP1Out :=P#A 100.0 MCP1StatSend :=P#A 108.0 MCP1StatRec :=P#A 112.0 MCP1BusAdr :=14 MCP1Timeout :=S5T#700MS MCP1Cycl :=S5T#100MS MCPMPI :=TRUE MCPSDB210 :=TRUE MCPCopyDB77 :=TRUE MCPBusType :=B#16#0 //3=Profibus, 5=Ethernet - den SDB210 in das Projekt kopiert. Hierfür bin ich dem Link aus den FAQs gefolgt. Hat alles soweit geklappt. Allen ei herzliches Dankeschön. P.S.Die Parameter des FB1 MCP1StatSend und MCP1StatRecv waren zu groß eingestellt und führten zum Stop der PLC mit der Medlung FB15. |
Zuletzt bearbeitet von: Jonny9 am: 27.06.2011 15:17 |
|
28.06.2011 14:14 | |
Beigetreten: 02.11.2005 Letzter Bes: 05.09.2023 Beiträge: 77 Bewertung:
|
Ich bin mir sicher du meintest 187,5 kbit |
Folgen Sie uns auf