15.07.2011 12:42 | |
Beiträge: 206 Bewertung:
|
Hallo Nickelsen, es ist leider nicht möglich in dem Datenspeicher der Siwarex FTA eine Volltextsuche durchzuführen. Wenn es eine eichpflichtigen Anlage in Deutschland ist und eine Protokollierungplicht besteht dann MUSS die ID auf dem Lieferschein abgedruckt werden und zusätzlich noch ein Hinweis auf den Eichfähigen Speicher in der Siwarex FTA gemacht werden. Sie auch z.B. die NSW Zulassung der SiwarexFTA Ende Punkt 5 "- Die Benutzer dieses Datenspeichers sind zu informieren, dass" http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/17927092 Gruß ABenno |
Zuletzt bearbeitet von: ABenno am: 15.07.2011 12:43 |
|
15.07.2011 18:27 | |
Beiträge: 17 Bewertung:
|
Danach habe ich gesucht! Vielen Dank für deine Hilfe! Schönes Wochenende! Nickelsen |
Folgen Sie uns auf