29.07.2011 15:39 | |
Beiträge: 27 Bewertung: (1) |
Hallo! Einen BERO hatte ich auch noch nicht an einer SM321, aber die Drahtbruch-Überwachung schlägt doch immer bei einem Meßstrom <1 mA an. Notfalls muß man eben mit einer Wiederstandsbeschaltung arbeiten. Das ist hier in der Doku beschrieben. |
Folgen Sie uns auf