03.07.2011 19:56 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Durch die analogen Erweiterungsmodule brauchst du ohnehin ein Netzteil, also würde ich auch eine Logo mit 12/24V nehmen. Aquarium-Steuerungen gibt es hier im Forum zu genüge. Das EVG bekommt über den 0..10V Eingang im Grunde vorgegeben, wie hell die Lampe leuchten soll. 10V sind 100%, 5V sind 50% .... z.B. |
05.07.2011 16:55 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Ok, danke euch. Könnte Ihr mir helfen wenn ich Probleme beim programmieren habe ? |
Zuletzt bearbeitet von: kojote am: 06.07.2011 17:52 |
|
05.07.2011 20:59 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Genau dafür ist das Forum da |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
23.07.2011 17:59 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
Hallo, naja ich hatte ein paar Vorlagen gefunden, komm jetzt aber nicht mehr klar. Ich wollte fragen ob es möglich wäre mir zu helfen. Die Datei ist im Anhang. Ich wollte über die Tasten F1 Temperatur höher und F2 Temperatur niedriger steuern. Die gesteuerte Temperatur ist die höchste Tempertaur z.B. 24 °C von 12:00 bis 16:00, dann soll automatisch eine Nachtabsekung kommen. 12:00 bis 16:00 eingestellte Temperatur 24° 16:00 bis 21:00 automatisch senken -2° auf 22° 21:00 bis 7:00 automatisch senken -2° auf 20° 7:00 bis 12:00 automatisch erhöhen +2° auf 22 Die Bodenheizung soll eine Stunde probieren die neue Temperatur zu schaffen, erst dann soll der Heizstab zur unterstützung einschalten, aber vorrangig soll die Bodenheizung heizen. Es würde mich sehr freuen wenn ihr mir vielleicht weiter helfen könntet. DateianhangAquariumsteuerung.zip (239 Downloads) |
24.07.2011 22:24 | |
Beiträge: 7 Bewertung:
|
hm, geht das wahrscheinlich irgendwie mit dem Analog-Mux angesteuert mit einer Wochenschaltuhr ? |
Zuletzt bearbeitet von: kojote am: 24.07.2011 22:34 |
|
Folgen Sie uns auf