20.12.2006 14:01 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hallo. so ganz verstehe ich Deine Frage nicht. Bist Du jetzt in der Projektierungsansicht oderhast Du am Panel eine Benutzerverwaltung, an der du verindern willst, dass ein Benutzer der Gruppe 2 Einstellungen vornimmt, die nur der Admin durchführen soll. Kennst Du diesen Link http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21778862vielleicht findest DU da auch eine Antwort. Hier gibt esein passables Handbuch http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18656980 Viel Erfolg |
Folgen Sie uns auf