09.09.2011 23:15 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Audi, eine andere Lösung kann über ein anderes Zählkonzept erfolgen. Leider hast du keine Schaltung angehängt, deshalb mal in der Theorie folgendes: Verwende 2 Zähler - einen fürs Einfahren und einen fürs Ausfahren. "Lese diese Zähler aus" mittels einem Verweis (mit Blöcken: Analogmultiplexer oder Analoge Arithmetik). Die Analogsignale vergleichst du nun mittels einem Block Analogkomparator (oder mit zwei Blöcken Analogkomparator für Ax größer Ay, Ax gleich Ayund Ax kleiner als Ay). Damit nun die Zähler nicht "überlaufen", musst du ein automatisches NULL-Setzen vorsehen, etwa wenn (für eine bestimmte Dauer) die Zählerdifferenz = 0 ist unddas letzte EIN- bzw. Ausfahreneine Mindestdauer zurückliegt, also gerade keine Aktivität postuliert wird(Das Löschen kann mit einem Impuls erfolgen und dauert dann nur 2 Logoprogrammzyklen)... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf