29.09.2011 17:11 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo, ich plane gerade eine Pumpensteuerung für eine Laboranlage. Bei der Pumpe im Zulauf gibt es die Bedingung das sie nach einem gewissen Durchfluss abschaltet und erst nach 10min wieder einschaltet. Meine Lösung habe ich dafür im Anhang hinterlegt. Meine bisherige SPS Erfahrung beschränkt sich auf sehr einfache Dinge wie Ampelschaltungen die ich mit S5 unter DOS in der Ausbildung, vor 8 Jahren, programmiert habe.
Das Problem ist das ich in der 1. Phase 300 l/d (Phase 4 1200 l/d) als Zufluss habe und ich würde gern eine Anzeige für den Gesamtdurchfluss programmieren, Logo Display für die Anzeige. Mein Durchflussmesser gibt 10.000 Impulse/l (10 I/ml) oder 2500 Impulse/l (2,5 I/ml) aus. Mit der Gleichung V=„Pulse gezählt“ / 2500 kann man den Gesamtdurchfluss berechenen. Leider kommt bei 2500 erst nach 1250 Impulsen ein Ergebnis heraus, was auf 1 auf gerundet wird. Bei der Änderung auf 10 I/ml erhalte ich relativ einfach ein Ergebnis aber die Rechenoperationen stehen nur bis 32767 zur Verfügung, was nur 3,277 l entspricht. Gibt es eine Möglichkeit ein Gesamtvolumen zu bestimmen ohne das die Mathefunktionen ihren Dienst einstellen? Ich habee Zugang zu einer Wonderware InTouch Lizenz, könnte man mit der neuen 0BA7 das Problem beheben bzw. umgehen? Mit InTouch kennt sich bei uns auch niemand aus, müsste mich halt einarbeiten. Tschau Mwachs
P.S. Sehr hilfreiches Forum! Konnte schon viel Hilfe in der Woche hier finden. Ich hoffe ich habe durch Suche nicht falsch bedient... DateianhangPumpe_1.zip (63 Downloads) |
29.09.2011 18:38 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hallo! Hab meinen Vorschlag mal in das Progi eingebaut! So bekommst du zwar nicht ab dem ersten Tropfen eine Anzeige, aber 0,1l sind doch sicher genau genug bei 300l Gesamtvolumen. DateianhangPumpe_2.zip (77 Downloads) |
30.09.2011 06:34 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Morgen, motmonti Dank für den Tipp, ich finde es eine gute Idee. Vielen Dank für die Erweiterung, ich werde es mir auf Arbeit gleich anschauen. Mfg MWachs |
Folgen Sie uns auf