30.11.2009 10:30 | |
Beiträge: 17 Bewertung:
|
Guten Morgen Ich hab da ein Problem, was bestimmt für andere keins ist. Wie kriege ich eine Ablausteuerung hin? Ich habe mir da mal was zusammengeschustert, haut aber doch nicht so hin wie es sollte. Es geht im folgenden um den unteren Teil im FUP der mit Erste und Zweite Beladung beschriftet ist. Wie ihr seht, ist es ein wirres Durcheinander dort. Folgendes wollte ich erreichen: Es soll 2 sek der Ausgang Q2 gesetzt werden, dann 9 sek Q9 dann wieder Q1 und Q4. Gibt es da eine leichtere Möglichkeit als meine? Vielen Dank im Vorraus. Dateianhangband yeni.zip (172 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Devrim am: 30.11.2009 10:31zu rar umbennenen |
|
01.12.2009 10:56 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
könntest du eventuell das mal in nen texteditor kopieren (oder als bild), da die Logo SOFT mit welcher du das meines erachtens programmiert hast, hat nicht jeder. ich z.bsp. nicht damit wir weiter helfen können... tschau gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
20.12.2009 17:26 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo Devrim, Ich habe länger nicht mehr im Forum gestöbert, daher eine späte Antwort. Ehrlich gesagt, ich habe mir nicht die Zeit genommen, Deine Schaltung verstehen zu wollen. Aber eine Ablaufsteuerung habe ich mal aus Zählern zusammengesetzt - die Zeiten sind noch von damals und haben mit Deinen Vorgaben nichts zu tun.. Der Taktgeber lässt im Sekundenabstand die Zähler hochzählen. Die Zähler schalten parametrierbar die Ausgänge (auch überschneidbar) zu und ab und nach einem kompletten Durchlauf erfolgt der Reset. Wenn I1 weggenommen wird, bleibt der Ablauf stehen und setzt beim Zuschalten wieder fort. Ergänzen kann man den Reset der Zähler beim Ausschalten. Erweitern kann man, solange Zähler frei sind. Gruß, Nichtsnutz DateianhangAblaufsteuerung.zip (230 Downloads) |
05.12.2011 14:43 | |
Beigetreten: 04.12.2011 Letzter Bes: 10.09.2022 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo Devrim, ich habe hier noch eine Ablaufsteuerung mit Schieberegistern aufgebaut (siehe Anhang: Spülmaschine.lsc). Klappt ganz gut. Leider sind die Schieberegister auf 8 bzw. bei der neuen LOGO! auf 16 Stück begrenzt. Guck dir außerdem das Beispielprogramm "Traffic Signals.lsc" unter Samples im Programmordner an. Dort wird auch mit den Schieberegistern gearbeitet. Zur Simulation der Spülmaschine: - Die Tür muss geschlossen sein (I8) - Wenn das Frischwasser aktiviert (Q1) ist kommt erst der Niveauschalter Min (I4) und dann der Niveauschalter Max (I3). - Bei der Abwasserpumpe (Q2) werden die Niveauschalter in umgekehrter Reihenfolge deaktiviert. Danach erfolgt wieder die Frischwasserzufuhr und die Niveauschalter müssen wieder aktiviert werden. - Wird nach einiger Zeit keiner der Schalter Betätigt, kommt eine Fehlermeldung auf dem Display! DateianhangSpülmaschine.zip (148 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Grischa am: 12/5/2011 2:52 PMZuletzt bearbeitet von: Grischa am: 12/5/2011 2:52 PM |
|
Folgen Sie uns auf