19.01.2012 15:20 | |
Beiträge: 27 Bewertung:
|
Hallo! Eine Möglichkeit, ein Änderungdatum aus der Steuerung auszulesen, ist mir nicht bekannt. Aber ein "Rumfummeln" am Programm kann ewt. über die Prüfsumme erkannt werden. vielleicht kann dieser FAQ hilfreich sein (wenn STEP7 V5.5 verwendet wird): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/51577287 |
Folgen Sie uns auf