10.02.2012 18:12 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo Forum Nachdem ihr mir ja schon sehr geholfen habt und ich mich etwas mehr mit dem Thema befasst habe ist meine zukünftige Terrarien Steuerung fast fertig, nun kommen allerdings die "Feinarbeiten". Die Angehängte Programmierung ist nur ein kleiner Ausschnitt. Alles Funktioniert so wie ich es eigentlich wollte, nur ein Teil hängt noch irgendwie. -Das ganze läuft nur wenn der Hauptschalter im Technikschrank auf ON steht. -Die manuelle Bedienung funktioniert nur dann wenn zusätzlich ein Schlüsselschalter betätigt wird. (an diesem Schlüsselschalter hängen alle anderen manuellen Taster auch) -Die automatische Beregnung/Pumpe schaltet nur dann wenn beide externe Fühler an gehen. -um eine Überflutung zu verhindern falls eins der exterenen Fühler spinnen sollte ist eine Sperre eingebaut die nach jedem sprühen für 30min. alles unterbricht. ....so weit so gut..... Nun folgendes Problem auf das ich gekommen bin. Wenn man die Türe im Terrarium öffnet fällt die Luftfeuchte und die Pumpe schaltet ein, um das zu verhindern hab ich einen Türkontakt eingebaut, auch das funktioniert und die Pumpe schaltet nicht ein obwohl die Sensoren melden LF zu niedrig. Macht man jetzt aber wieder die Türe zu geht der Schalter aus und beide Hygrometer stehen auf ein aber die Pumpe sprüht nicht einmal automatisch. Die Pumpe schaltet nur dann ein wenn man zwei mal hintereinander den manuellen Taster bedient. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck des ganzen da es so passieren kann das die Beregnung komplett steht wenn man das betätigen des Tasters vergisst. Wie kann man das Problem beseitigen? Wundert euch nicht über meine Programmierung, ich bin eben kein Profi darin Danke schon mal fürs ansehen. Gruß Robby DateianhangBeregnung mit Türkontakt.zip (66 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Augsburger01 am: 10.02.2012 18:48 |
|
10.02.2012 18:54 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Lege den Türkontakt auch noch negiert auf den B028. |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 10.02.2012 20:16 |
|
Folgen Sie uns auf