11.02.2012 16:52 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Interessantes Vorhaben und auch gleich ein Großes. Ein Training für die Logo gibt es hier, ansonsten gibt es noch Beispiele von Siemens. Auch hier gibt es eine Sammlung, gezielt für die 0BA7 (auch wegen deinem Touch-Vorhaben). Mit einem Touch-Panel wird die Sache noch etwas knackiger.... |
11.02.2012 18:09 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Meinst du das "Grundlagen und Anwendungen" ? Bei mir geht es, muß nur das Bild in die Mitte schieben.... etwas umständlich. |
11.02.2012 18:38 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
ja genau das... und die schaltflächen unten sowohl links auch wie rechts sind nirgends zu finden, mich reeecht des fei auf... dann halt net...![]() |
13.02.2012 10:26 | |
Beiträge: 495 Bewertung:
|
Für das WebBasedTraining von dieser Seitegibt esfolgende Systemanforderungen:
Hab die ganze Sache als CD/DVD hier liegen und da steht das drinnen. Vll hilft dir ja mal ein Java und ein Flash-Player-Update. |
Zuletzt bearbeitet von: Mc Muffin am: 13.02.2012 10:27 |
|
Folgen Sie uns auf