19.02.2012 20:57 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Wie man eine Logo-HMI Verbindung erstellt, findest du über die Suche ... gibt es schon einige Beiträge. Logo HMI oder Logo KTP. Was meinst du genau mit "Variablen speichern" ? Im Panel selbst kann du nichts speichern, außer eben die Bedienoberfläche/n. Die Variablen erstellst du in WinCC und auch in Logo Soft.... schau dir mal die Beiträge der Suchergebnisse an. Daten im Speicher ablegen geh erst, wenn das Panel SD-Card Slot hat. Thema Uhr, geht nicht. Gibt kein Block, der die Uhrzeit auf's Panel übertragen kann.... Systemzeit im Panel auslesen funktioniert auch nicht, erst wenn das Panel eigenes Betriebssystem hat (Win CE) |
19.02.2012 21:05 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Super alles beantwortet :-) Vielen Dank Gruß Christian |
Folgen Sie uns auf