20.03.2012 13:51 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
hallo. sitze gerade hier im informatikunterricht und soll die fahrstuhlsteuerung von easyveep mit logo nachbauen. also diese hier wäre prima wenn mir jemand dabei helfen könnte. bekomme das nicht hin. hilfe! LG |
21.03.2012 15:25 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
ja habe mich schon selbst probiert. wenn nur eine taste gedrückt wird funktioniert sie auch aber wenn mehrere gedrückt werden leider nicht. |
21.03.2012 18:05 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Dan poste deinen Versuch doch mal! |
22.03.2012 07:34 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
hier meine ersten schritte
Dateianhangfahrstuhl.zip (74 Downloads) |
22.03.2012 09:35 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
hat keiner eine lösung? komme nicht mehr weiter |
22.03.2012 09:40 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hi, Versuch mal XOR an den Eingängen. Hier mal zum testen: Gruss Helmut DateianhangFahrstuhl 2.zip (79 Downloads) |
22.03.2012 10:25 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
danke für den tip |
Folgen Sie uns auf