10.04.2012 15:09 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, man kann im CMD die Konfiguration als AWL-Quelle zur Erstellung von DB(s)exportierenund dann beim Aufruf des IB-INIT diese DB angeben. So kann man unterschiedliche Konfigurationen laden. CMD: Configuration > Parametrierungsspeicher > ASCII-Datei schreiben > AWL-Daten IB_INIT: LOAD = 2 SOURCE = DB je nach gewünschter Konfiguraion CPU-Neustart ist auch hier erforderlich - stört wohl wenig bei einem Testsystem. André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
10.04.2012 15:38 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
OK vielen Dank, werde das mal ausprobieren. Ist bei Testsystemen wirklich ein Nachteil... |
Folgen Sie uns auf