18.04.2012 14:52 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (132) |
Hallo, in KOP oder in FUP darf in jedem Netzwerk nur eine Zuweisung enthalten sein. Also einfach noch zwei Netzwerke einfügen und die Verknüpfungen mit der entsprechenden Zuweisung in das neue Netzwerk einfügen. Weitere Informationen, warum ein AWL-Programm nicht in FUP oder KOP dargestellt werden kann, finden Sie im folgenden Beitrag: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16726454 Mit freundlichem Gruß |
18.04.2012 15:04 | |
Beigetreten: 01.12.2009 Letzter Bes: 31.03.2024 Beiträge: 672 Bewertung: (147) |
Kein Problemnikolascha , KOP für TIA oder STEP7? Sind im Prinzip gleich,sehen aberanders aus. Heute würde ich die Funktionaber nicht mehrso schreiben. Sieht ja mit dem Flankenmerkerwie einaltes S5 Programm aus. Was verstehst Du denn an dem Netzwerk nicht? Gruß. |
Give us your feedback and show us your respect! |
|
18.04.2012 15:22 | |
Beigetreten: 14.07.2008 Letzter Bes: 04.04.2024 Beiträge: 57 Bewertung: (2) |
HalloTIBI68, Ich programmiere mit Step7. Verstehe den Zähler vorwärts nicht. Wenn ich in den Zähler im KOP bei ZW den DB102.DBW6 eintrage, dann muss ich ja bei S auch was eintragen, um den Zähler zu setzen. Und in dem AWL Netzwerk kann ich das nirgendwo sehen, mit was den der Zähler gesetzt wird. Und dann ist da noch irgendwas mit dem Vergleicher, das verstehe ich auch nícht. Hätte das halt gern alles im KOP, damit ich das auch verstehe. |
Zuletzt bearbeitet von: nikolascha am: 18.04.2012 15:24 |
|
25.04.2012 13:22 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo nikolascha, die Flankenauswerung kannst du dir komplett sparen. Der ZV reagiert nur auf Flankenwechsel des Eingangsignals. Also den M220.1 als UN direkt auf den ZV schalten und die beiden Netzwerke davor löschen. Gruß Billhearts |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
Folgen Sie uns auf