27.04.2012 11:23 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Torfuzzi, es wäre sicher ganz hilfreich, wenn zu solchen Fehlern mal eine Bilddokumentation (na ja 2 Fotos, die die unterschiede in SOLL und IST zeogen) hier vorhanden wäre - wie wärs? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
27.04.2012 15:02 | |
Beiträge: 177 Bewertung:
|
Ok, hier ein paar Fotos dazu.
DateianhangP4270006.zip (118 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
27.04.2012 17:43 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Och Siemens...... Versuch es mal mit Zeichensatz GBK, evtl wird es da angezeigt? Gib dann mal bitte Rückmeldung. |
27.04.2012 19:48 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
ich denke zwar, das der Fehler nicht vom Zeichensatz abhängig ist - aber man kann ja nie wissen - also Versuch macht klug. Das scheint bei der 0BA7 und Logosoft V7 tatsächlich angebracht...![]() MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf