01.05.2012 22:48 | |
Beigetreten: 30.12.2006 Letzter Bes: 23.02.2024 Beiträge: 183 Bewertung:
|
Es ist schon immer ne Diskusions Frage gewesen und wird warscheinlich auch so beleiben. Ich habe es wie o.g. gelernt und so hatte es sich vor 4 Monaten in einer Schulung noch wiederbestätigt. Hier aber ein Link zu einem DVGW Arbeitsblatt W551 und der 3 Lieter Regel. http://www.dvgw.de/fileadmin/dvgw/wasser/gesundheit/1202gerhardy.pdf |
01.05.2012 23:05 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Opatzki, ist schon recht, das mit dem Legionellenschutz - und die Sensorposition bezüglich vollständigem Spühlen ist letztendlich bezüglich der LOGO!-Programmierung eine Frage der Parametervorgaben. MfG Betel |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 01.05.2012 23:07==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf