03.06.2012 12:14 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Mal die Einschaltverzögerung oder Ausschaltverzögerung angeschaut? |
03.06.2012 13:17 | |
Beigetreten: 18.04.2010 Letzter Bes: 02.05.2023 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hallo Nachbar, ja hab ich schon, mein Problem besteht darin weiß nicht wie ich den Durchluß Sensor am Anfang ca. 10sek. ignorieren soll und dann die Solarpumpe abstellt wenn von dem DFS kein Signal kommt oder die Differenzsteuerung sagt Solarpumpe aus. Das mit dem DFS soll ne Überwachung werden falls mal die Rohrleitung platzt und die Pumpe nicht trocken läuft. Hab mal das Programm angehangen vieleicht kannst du mir ja helfen. DateianhangSolarsteuerung mit Durchfluß.zip (74 Downloads) |
03.06.2012 13:49 | |
Beigetreten: 18.04.2010 Letzter Bes: 02.05.2023 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hallo Nachbar oder alle anderen, hab glaub ich doch ne Lösung gefunden! Könnte mal jemand rüberschauen ob das so ok ist. Oder gibts bessere Lösungen. DateianhangSolarsteuerung mit Durchfluß 2.zip (64 Downloads) |
03.06.2012 15:01 | |
Beigetreten: 18.04.2010 Letzter Bes: 02.05.2023 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hallo, hab noch mal ein bisschen verfeinert so sollte es gehen oder ? gibts noch ne Möglichkeit I1 anders zu reseten ? Falls Steuerung auf Störung geht (kein Durchfluß nach vorgegebener Zeit). Dachte ich parallel eien Taster zu montieren um Analge zu reseten. DateianhangSolarsteuerung mit Durchfluß 3.zip (69 Downloads) |
Folgen Sie uns auf