06.06.2012 12:02 | |
Beiträge: 376 Bewertung: (57)
|
Hallo Gatto, ich denke, dass ich dir helfen kann. Eine Abhilfe für das Problem findest du unter folgendem Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21626217 Ursache: Die folgenden 3 Dateien werden vom Deinstallationsprogrammnicht gelöscht. Abhilfe: Es müssen die Dateien S7WTSDLX.DLL, S7WTSUTX.DLL und S7WTSSVX.EXE vom Anwender manuell gelöscht werden. Die Dateien sollten sich im Verzeichnis C:\WINDOWS\system32 befinden. Ich hoffe, darüber lässt sich das Problem lösen.Viel Erfolg. Gruß Azteke0110 |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
06.06.2012 13:10 | |
Beiträge: 169 Bewertung: (4) |
Excellent Danke und Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf