27.08.2012 18:24 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Alles klar, werde jetzt erst mal die SIL-Klasse über die Risikobeurteilung festlegen. Gibt es hier Softwareunterstützung? Danke Gruß |
28.08.2012 11:50 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 09.08.2024 Beiträge: 3016 Bewertung: (1054) |
Hallo derFalke will ja nicht als "Angstmacher" gelten aber da wir hier von "Biogas" reden laeuftdie Anwendungm.M. nach sehr Eindeuting in Richtung Funktionale Sicherheitfuer Prozessautomatisierung (lies Dir bitte auch nochmal den Eintrag von falki durch der auch schon darauf hingedeutet hat). Das heisst dann Benutzung einer S7-400FH (Hochverfuegbarkeit/Redundanz und Sicherheit vereint) und da steckt dann schon ein bischen mehr dahinter. |
Cheers |
|
Folgen Sie uns auf