25.04.2007 13:47 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hier noch mal mein Beitrag zur Befeuchtung. Das System wurde in ähnlicher Form schon 5 x im industriellen Einsatz ohne probleme verwendet und sollte daher auch funktionieren. Es ist eine Art Stetigregelung die alle 3 min einen Sprühzyklus startet. Je nach Differenz zum Sollwert regelt es die Sprühdauer. Heißt Sollwert= 60 % rF Istwert= 30% --> Lange Sprühdauer Sollwert=60 % rF Istwert= 59% --> kurze Sprühdauer Der Regler sprüht auch wenn er den Sollwert überschritten hat um die Feuchte zu halten. Dateianhangbefeuchtung.zip (333 Downloads) |
Folgen Sie uns auf