16.09.2012 20:07 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Wenn du etwas gesucht hättest.... es gibt Beispiele, auch von Siemens. Im Anhang das Beispiel aus dem Forum. Bei Master-Master auch die Einstellungen unter "Ethernet-Verbindungen" beachten. DateianhangServer_Client.zip (149 Downloads) |
18.09.2012 08:56 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Moin Im Grunde ist es in der Siemens-zip (DE_Master-Master_Kommunikation.pdf) sehr genau beschrieben. Ab Seite 7, "Beispiel für das Lesen/Schreiben von digitalen Eingängen, Ausgängen und Merker" Im Anhang habe ich mal ein Beispiel mit digitalem Signal, ganz einfach gehalten. Im Client wird das Eingangsbyte 0 (IB0 / lokal) in das Variablenbyte 0 (VB0 / dezentral) geschrieben. Dies sind dann die ersten 8 digitalen Eingänge der Logo. Im Server wird mit einem Netzwerkeingang das Variablenbyte 0 / Bit 0 ausgelesen. Das ist bei Client der I1. Für I2 vom Client muß im Server ein Netzwerkeingang mit VB0 / Bit 1 erstellt werden. Ich hoffe, es ist etwas verständlicher. Ergänzend dazu, wenn die digitalen Eingänge am Clienten direkt gelesen werden müssen sie nicht im Programm vom Client erstellt werden. DateianhangServer_Client_digital.zip (113 Downloads) |
18.09.2012 18:25 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
...für die nächsten 8 Eingänge nimmst dann beim Clienten IB1...... usw. Ein BYTE besteht aus 8 BIT, 2 BYTE sind ein WORT (16 BIT) |
Folgen Sie uns auf