05.11.2012 20:09 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Wenn Windows den Fehler 651 meldet, soll ein Treiber schuldig sein. Google findet viele Beiträge dazu |
05.11.2012 20:35 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Hast du mal im Gerätemanager geschaut, ob an deiner Netzwerkkarte ein Ausrufezeichen hängt? |
06.11.2012 11:53 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Die IP kannst du direkt am Logo-Display verändern. Siehe auch Kapitel 3.8.1 im aktuellen Handbuch (Link in Signatur) zur 0BA7. |
07.11.2012 10:05 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
In der Signatur des Users Nachbar ist der Link hinterlegt, welcher Dich zu Handbüchern führt. http://www.automation.siemens.com/mcms/industrial-automation-systems-simatic/de/handbuchuebersicht/tech-dok-controller/Seiten/Default.aspx?HTTPS=REDIR#LOGO! Ich habe in aber hier in meiner Antwort auch noch mal eingetragen. |
Folgen Sie uns auf