04.04.2012 12:13 | |
Beiträge: 495 Bewertung:
|
Die LOGO! stellt die aktuelle Uhrzeit nirgendwo zur Verfügung. Die einzigste Möglichkeit wäre, wenn du dir selbst eine Uhr aus Impulsgebern usw. baust. |
04.04.2012 12:19 | |
Beiträge: 79 Bewertung:
|
genau das ist ja mein Gedanke, nur weiß ich nicht wohin ich die Variable schreiben muss. |
04.04.2012 12:30 | |
Beiträge: 495 Bewertung:
|
Also wenn ich mir den FAQ anschaue, wird das gar nicht so einfach die Sache über Bereichszeiger zu realisieren. Am einfachsten wäre denk ich einfach E/A Felder zu erstellen und dort die "Uhrzeit" aus der LOGO! anzuzeigen Hier der Link zum FAQ |
Zuletzt bearbeitet von: Mc Muffin am: 04.04.2012 12:31Link eingefügt |
|
Folgen Sie uns auf