11.02.2013 10:52 | |
Beiträge: 495 Bewertung:
|
Hallo NoProfi, dein Post ist zwar schon ein wenig her, aber vielleicht suchst du immernoch eine Antwort auf deine Frage... Das Keepalive Signal in der LOGO! versucht bei Kommunikationsproblemen die Verbindung für die eingestellte Zeit aufrecht zu erhalten und sendet spezielle Telegramme an den Verbindungspartner. Antwortet dieser jedoch auch in der eingestellten Zeit nicht, dann wird die Verbindung abgebrochen und neu aufgebaut. Hier nochmal das Keepalive Thema im Allgemeinen... http://de.wikipedia.org/wiki/Keepalive Viele Grüße Mc Muffin |
11.02.2013 13:11 | |
Beigetreten: 17.11.2009 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 47 Bewertung:
|
...ja, da bestätigt sich mal wieder: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil! ![]() |
Folgen Sie uns auf