05.02.2013 15:19 | |
Beigetreten: 17.11.2009 Letzter Bes: 02.05.2024 Beiträge: 47 Bewertung:
|
Hallo, was soll's denn werden wenn's fertig ist? |
18.02.2013 20:04 | |
Beiträge: 45 Bewertung:
|
Hallo, hat keiner einen Vorschlag? |
18.02.2013 21:56 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, nun, für eine spezifische Antwort, sind deine Angaben noch immer nicht geeignet. Was für Thermostate (was für Signale und unter welchen Bedingungen werden an die LOGO! gereicht. Was soll nun aus diesen Signalen abgeleitet werden. Wie sollen die Ausgangssignale aussehen??? Eine einfache Zwei-Punkt-Regelung (also Ausgangssignal AN / AUS) auf Basis eines analogen Eingangssignals kann mit jedem Analogbaustein mit Digitalausgang erstellt werden: Man definiert die Schwellwerte ON (=oberer Wert - AUS) > OFF (unterer Wert - EIN) und verwendet das INVERTIETE Blockausgangssignal... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf