18.02.2013 22:03 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo, nun, zu allererst musst du die Aufgabenstellung im Detail beschreiben (auf Basis deines alten Reglers + ggf. eigener Wünsche), d. h. Eingangssignale, gewünschte Funktion (Werte , Wertebereiche, Einheiten, Anzeige...aller Variablen). Das heißt, den funktionalen Zusammenhang, den die LOGO! bewältigen soll, muss von dir vorgegeben werden - erst dann ist eine Programmierung der LOGO! ggf. möglich.... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
25.02.2013 16:52 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, könnte jemand von euch mal darüber schauen habe einen Programmentwurf.Ob ich auf der richtigen Spur bin. Bin mir bei der Skalierung der Fühler unsicher. Als Fühler möchte ich jeweils Pt1000 verwenden. Ausgangssignal 0 - 10 V Vielen Dank im Vorraus DateianhangZuluftkaskadenregelung 7.2.zip (153 Downloads) |
Folgen Sie uns auf