08.03.2013 08:27 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, mit deinen Beschreibungen hast du für deinen Fall schon fast alles „programmierbar“ beschrieben. Was noch fehlt die Angabe welche Sensoren du für das Erfassen der Temperatur verwendest. Davon hängt ab, ob und was evtl. noch an Erweiterungsmodulen gebraucht wird. Programmierung:Die LED´s aus Terra ( 1 & 2 ) über einen ausgang , mit Timer laufen lassen ( um 6:30 an und um 21:15 wieder aus.Das ist zu lösen mit der Wochenschaltuhr. Am Ausgang des Funktionsblock (FB) Wochenschaltuhr plazierst du einen Augang. An diesem Ausgang klemmst du dann deine LED’s an. Mit einem Doppelklick auf die Wochenschaltuhr kannst du dann die Schaltzeiten für EIN (6:30) und für AUS (21:15) eingeben. Mit F3 in der SW startest du die Simulation. Es erscheinen dann unten in der SW mehrere Icon. Ein davon zeigt die Uhrzeit. Darauf klicken und dann kannst du Uhrzeit und Datum für die Simulation ändern. Damit die geänderten D&T gleich übernommen werden auch den Hacken bei „Werte sofort übernehmen“ setzen. So kannst du schrittweise dein Programm erstellen und austesten. LOGO! WBT: Schau dir mal den Link an: https://sitrain.automation.siemens.com/sitrain/open_wbt/logo/index.html |
Zuletzt bearbeitet von: Helmut_13 am: 08.03.2013 08:28 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
08.03.2013 09:39 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Ich bin mir nicht ganz sicher , aber am besten wehre wohl ein Fussbodensensor von einer Elektroheizung . Oder hast du eine Bessere Idee?Gruß Willi |
Folgen Sie uns auf