30.05.2007 17:04 | |
Beiträge: 36 Bewertung:
|
Hallo, kurz zur Hardware Hochverfügbare S7-400 folgendes Problem beim Gesamtladen wird die 1 CPU geladen dann die 2 CPU das H-System startet die 1 CPU läuft an --> ist im RUN-Zustand (Solobetrieb) die 2 CPU läuft hoch --> ist im RUN-Zustand (Ankoppeln) sobald der Redundantebetrieb erreicht wird gehen beide CPU's ins STOP. Im Diagnosepuffer steht OB Anforderungsfehler. wenn per Hand die CPU gestartet wird geht die sofor ins STOP mfg wur DateianhangDiag_bild.zip (92 Downloads) |
Folgen Sie uns auf