09.04.2013 09:38 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, im LOGO! Programm mußt du über die VM-Mapping Tabelle die FB Parameter einer Vx-Adresse zuweisen. Ist der Parameter den du schreiben möchtest auch zulässig? (Symbol blauer Kreis) Prüf mal deine V-Adressen, ob da nicht eine Überschneidung ist (VW0 und VW1verwendet?) Prüfe, ob die Adresse Vx nicht von woanders her überschrieben wird. Siehe www.siemens.de/logo --> Anwendungsbeispiele; Neue für 0BA7 ---> zwei Beispiele für HMI Hoffe das hilft Gruß Helmut |
Folgen Sie uns auf