11.04.2013 17:47 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (1) |
hallo! heißt dass dann dass ich keine 10V Versorgungsspannung brauche sondern die 10V kommen aus der Logo? Wie kann ich dann den Poti am Eingang regeln? |
11.04.2013 18:58 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Aus der Schaltungssammlung: "digitales Poti" Vielleicht ist das ja auch ein brauchbarer Ansatz. DateianhangDEMO_digitales_Poti_V1.zip (81 Downloads) |
Folgen Sie uns auf