20.06.2007 09:57 | |
Beigetreten: 19.06.2007 Letzter Bes: 26.08.2024 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo wie kann ich eine vorhandene Grafik um 90° drehen? 2. Frage wo trage ich die IP Adresse ein für die Sm@rtserver Funktion ein? |
20.06.2007 15:58 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, das Bild kannst Du nurzB in Paintshop drehen und dann wieder in WinCC flexible einbinden.. vielleicht hilft Dir das Handbuch etwas weiter? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18657078 nemo |
Folgen Sie uns auf