18.06.2007 10:53 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Moin, gibt es die Möglichkeit einen Datenbaustein nach einen Wert zu durchsuchen um dann die ausgewählte Adresse weiter zu verarbeiten? Schöne Grüße |
18.06.2007 12:27 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
willst du die adresse, wo dein wert steht weiterverarbeiten (DBW...), oder den wert an sich? |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
18.06.2007 14:31 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Ich möchte gerne anhand des Wertes die dazugehörige Adresse bekommen z.B. DB30.DBD48 |
21.06.2007 15:28 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
L DW... T "HW_point" L P#M 0.0 // Pointeradresse zuweisen L "HW_point" SLD 3 +D LAR1 AUF DB30 L DBD [AR1,P#0.0] => das wäre dann das WORD, welches im entsprechenden DW als Zahl steht den DB durchsuchen, da machst du ne einfache schleife über anzahl datenworte (des DB's) und suchst dir den wert aus dem entsprechenden word raus (siehe oben) ich weiß ja nicht, nach welchen kriterien du den wert aus einem DB raussuchen möchtest! viel spaß beim testen gochtel |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf