28.06.2013 21:36 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Martschen, nun das liegt an der (vergleichsweise geringen) Aktualisierungsrate DerLAN-Netzwerkeingänge. Der Master-Slave-Modus ist zwar leicht bzw. eingach zu programmieren, aber eben mit diesem Nachteil bei Eingangsimpulsen. Deshalb ist es dann ratsam die LOGO!s als Master-Master zu verbinden und auf jeder LOGO! eine entsprechende Schaltung. Denn nun kann per Schaltung eine Eingangsdatenerfassung und Aufbereitung (..Impulsverlängeruung) erfolgen, d. h. auch kurze Impulse werden erfasst und dann per Netzwerk Übertragen... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf