14.08.2013 14:06 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo motmonte, hallo fabian, nun die Angabe digitaler FiFo stellt ja nur die Grundfunktion dar und ggf. weitere Funktionen bzw. Randbedingungen wären zu definieren (was fabian nicht weiter präzisiert hat. In dem von mir verlinkten Beitrag Serielles ansteuern eines Senders waren insbesondere noch folgende Randbedingungen zu erfüllen: 1. Es sollte sichergestellt werden, dass kein Signal bzw. keine Signalflanke verpasstwird bzw. vorloren geht. 2. Es sollten neben der reinen Reihenfolge auch die Nummer des Digitaleingangs und die Art der Flanke (steigend - fallend) "gespeichert" werden. So sind also auch an zwei oder mehr Eingängen zeitgleich anstehende Signalflanken zu erkennen! Dadurch wird die Schaltung wesentlich aufwendiger. Da das Speichern von Informationen mit der LOGO! vergleichsweise eingeschränkt ist, können die o. g. Bedingungen nur dann erfüllt weden, wenn an die Eingangssignale Bedingungen gestellt werden und zwar je nach Schaltung. Deshalb ist die in o. g. Beitrag von mir entwickelte Schaltung für eine LOGO!-0BA6 vergleichsweise komplex... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf