21.09.2013 23:45 | |
Beiträge: 48 Bewertung:
|
Hallo Gemeinde, hab da ein kleines Problem und komme so nicht weiter... Ich habe einen Ultraschallsensor der mir einen Pegel misst und ab einer bestimmten eingestellten Höhe schaltet.... Nun kommt der Fall dazu das ich per Schalter I1 einen anderen Umstand erzeuge und mein Ultraschallsensor bei einem anderen Wert schalten muss da der Grundpegel dann geringer ist als wenn der Schalter nicht geschaltet wird...... Ich habe im Anhang mein Fallbeispiel dazugefügt und bitte um Hilfe wie ich das programiert bekomme Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe.... Jockel
DateianhangSchaltplan1.lsc.zip (66 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jockel65 am: 21.09.2013 23:46 |
|
22.09.2013 00:01 | |
Beigetreten: 27.12.2006 Letzter Bes: 18.08.2024 Beiträge: 1197 Bewertung:
|
Das beginn von deine programm is gut. Das ede habe ich etwas anders gemacht. DateianhangSchaltplan2.zip (75 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
22.09.2013 00:07 | |
Beiträge: 48 Bewertung:
|
Vielen Dank nach Holland, genau so sollte das gemeint sein..... Gruss Jockel
|
Folgen Sie uns auf