19.09.2013 20:09 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal eine Idee wie ich das lösen würde! Die vier Mittelwertbilder sind je einen Tag aktiv. Das wird zur Simu und zum Test mit einem impulsgeber realisiert und kann später über eine Schaltuhr realisiert werden. In den Analogarithmetikbausteinen werden dann die werte addiert und durch die Anzahl der Werte geteilt. Somit hast du immer das Mittel der letzten drei Tage. Ein Problem gibt es noch am ersten Tag! Da nach dem Netzein noch kein Mittelwert zur Verfügung steht, ergibt sich -50°C. Das kann man aber noch umbauen, wenn das Konzept funktioniert! Viel Spaß beim testen! PS: Im Moment sind 10 Tests in 1 Minute eingestellt, um nicht vier tage warten zu müssen und die Simu so lange laufen zu lassen! DateianhangDreitagesmittelwert.zip (106 Downloads) |
20.09.2013 09:38 | |
Beiträge: 8 Bewertung: (0) |
Hallo Motmonti, schon mal vielen vielen Dank für das Beispiel. Sogar mit Anzeige für das TD. Super. Werde dies mal ausprobieren. Nochmal vielen Dank. Gruß |
22.09.2013 17:38 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo, hier mein 4-Tage-Mittelwert (72 Messwerte pro Tag). Gruß Tom Dateianhang4-Tage-Mittelwert.zip (80 Downloads) |
23.09.2013 12:37 | |
Beiträge: 228 Bewertung: (34) |
Hallo motmonti,klar geht nur mit M8. Hab die Schaltung kurz kommentiert. Gruß Tom DateianhangC:\Users\kolbthom\Desktop\4-Tage-Mittelwert.zip (88 Downloads) |
Folgen Sie uns auf