20.07.2007 23:16 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hi vielleicht gibt dieser thread aus dem englischen forum ein paar infos... /tf/WW/en/Posts/9924 nemo |
23.07.2007 08:55 | |
Beigetreten: 05.12.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 26 Bewertung: (2) |
und das funktioniert ohne Internetzugang? |
24.07.2007 10:12 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, sorry, da hatte ich Deine Frage nicht ganz genau gelesen => Du brauchst einen Internet-Zugang dafür interessant könnten aber evfolgende Ansätze sein http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21063345 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22537809 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22063728 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21062246 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21523940 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23345136 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21524054 nemo |
24.07.2007 23:14 | |
Beiträge: 163 Bewertung: (30) |
Hallo, hier geht's per GSM- Modem o.ä. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25545680 ...sieht interessant aus.. Gruß Stefan |
25.07.2007 13:24 | |
Beiträge: 48 Bewertung: (4) |
Hallo, Schon mal Sinaut versucht (MD720)? |
27.07.2007 08:35 | |
Beigetreten: 05.12.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 26 Bewertung: (2) |
Erstmal vielen Dank für die Antworten!!! Haben uns für Sinaut MD720 entschieden... |
Folgen Sie uns auf