17.12.2013 17:45 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Es ist schon möglich mit einer Logo 15 Rolladen zu steuern, man braucht dazu nur 16 zusäzliche Relais. Ich hab mal das Prinzip gezeichnet DateianhangRolladensteuerung.pdf (231 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: e-bastler am: 17.12.2013 17:59 |
|
17.12.2013 17:57 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
PS Wenn man eine 12 oder 24V Logo nimmt, geht das Eingangsseitig natürlich auch DateianhangRolladen Taster.pdf (147 Downloads) |
17.12.2013 19:23 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Das parallelschalten kann man aber im Programm verhindern. Bei Zentral zu beispielsweise einen Rolladen nach dem anderen schließen. Ansonsten gibt es natürlich auch noch diese Möglichkeit, da ist dann auch Parallelbetrieb möglich DateianhangRolladensteuerung 2.pdf (126 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
17.12.2013 20:22 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Mit Freilaufdioden und Schutz für den Motor, falls mal ein Relais klebt, würde es dann so aussehen. Wenn es mein Projekt wäre, dann würde ich mir eine Platine dazu entwerfen und ätzen oder auch mehrere dezentral in jedem Raum oder an jedem Fenster, dann kann man alles mit Telefonkabel zur Logo verdrahten und den Hauptstrom vom Stromkreis vor Ort nehmen. DateianhangRolladensteuerung 3.pdf (145 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf