17.02.2014 13:03 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, mein Problem muß in der Netzwerkkonfiguration liegen. Bis jetzt hab ich es in den richtigen Logos noch nicht versucht, weil ich denke, wenn es in der Simulation (mit Netzwerk) nicht funktioniert, funktioniert es sowieso nicht. Die Konfiguration lässt sich ja nach Belieben ändern, ich dachte an Master-Slave-Slave oder Master-Master-Master. Ich lade mal die isc s hoch, wie ich mir gedacht habe, dass es funktionieren soll, d. h. Master: Eingang auf Netzwerkausgang; Slave: Netzwerkeingang auf Ausgang, dann Simulation und Netzwerk und nichts geht. Ich konnte auch nirgendwo eine Anleitung dafür finden, nur immer für analoge Ein-und Ausgänge. Vielen Dank für euere Hilfe.
DateianhangProj_Netzw.zip (143 Downloads) |
19.02.2014 12:28 | |||
Beiträge: 215 Bewertung:
|
Hallo wmx22, schau Dir doch mal auf folgender Seite die Haussteuerung mit Master/Slave Kommunikation an. https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/anwendungsbeispiele/seiten/default.aspx?HTTPS=REDIR#Neue_Beispiele_f%C3%BCr_LOGO!_0BA7. LOGO! Sets
Du mußt natürlich Programme und Kommunikation an Deine Anforderungen anpassen. Viele Grüße |
||
Folgen Sie uns auf