15.08.2007 11:12 | |
Beiträge: 264 Bewertung:
|
Hallo Bitschieber, Kennst Du diesen FAQ und hast Dir mal angeschaut, wie das im Beispielprojekt gelöst wurde? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19952036 mfG... |
17.08.2007 11:06 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung:
|
Hallo Bitschieber, habe mir mal das Handbuch Systemsoftware für S7-300/400 System- und Standardfunktionen rausgesucht. Würde sagen dass was Du machst sollte genau passen. Sehr seltsam. Vielleicht findest Du die Ursache noch, würde mich schon interessieren. Sitze hier und denke: Muss doch gehen ![]() Hier habe ich aber vielleicht eine Alternative für Dich: Mit dem SFC 12 kann man die Slaves ja nicht nur aktivieren und deaktivieren sondern auch abfragen, ob sie im Moment aktiviert oder deaktiviert sind. Die Kontrolle sollte also auch hierüber machbar sein. Muss aber halt für jeden Slave einzeln aufgerufen werden. Viel Erfolg Sabine |
17.08.2007 13:42 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung:
|
Hallo Marcel, also /72/ ist der Verweis zum Literaturverzeichniss des Dokumentes. Dort steht dann: Operationsliste: Automatisierungssystem S7-300 Mt ein wenig Suchen habe ich das Passende für Deine CPU gefunden. Operationsliste S7-300 CPU - Daten CPUs 312 IFM bis 318-2 DPUnd siehe da unter den Teillisten für PROFIBUS-DP ist eben diese SZL-ID nicht mit aufgeführt. Schön, dass Dir die Abhilfe mit dem SFC12 zusagt. Viel Spaß weiterhin Sabine |
24.08.2007 07:38 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo Sabine, nochmal vielen Dank für die Info! Ich hatte mir schon fast sowas gedacht, das die CPU das nicht unterstützt Gruß Marcel |
Folgen Sie uns auf