Hallo,
ich nutze hier eine TP900C als OPC Server. Die Verbindung zu dem OPC Client (Kunde PC) funktioniert auch einwandfrei an unserer Demoanlage. Einziger Haken an der Sache ist, dass das TP dem Kunden alle Variablen zur Verfügung stellt, die in WinCC V12 projektiert sind. Kann man irgendwo in WinCC V12 einstellen, welche Variablen auf dem OPC Server zur Verfügung gestellt werden oder werden hier prinzipiell alle Variablen ausgegeben. Wenn der Kunde nämlich aus Versehen auf die falschen Variablen (interne Berechnungsvariablen) zugreift könnte das die ganze Anlage lahm legen. Hat hier jemand einen Tipp für mich?
Grus
Chris
Folgen Sie uns auf