20.09.2007 00:10 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo ritschi8768, also die LOGO-Module AM2 PT100 sind, wieder Name schon sagt, für den Anschluss von PT100 Temperatursensoren (in 2- und 3-Leitertechnik). Diese Module beinhalten die erforderliche Linearisierung der Fühler bereits, so dass sich im Schaltplandirekt Temperaturwerte verarbeiten lassen. Und wenn man schon 2 derartige Module sein eigen nennt, dann setzt man auch PT100 Fühler (möglichst in 3-Leitertechnik) ein! Die von dir genannten NTC-Sensoren können nur mit Standard-Analogeingängen der LOGO-Serie verwendet werden...Wenn du dazu Hilfe brauchst nenne die Sensordaten (Datenblatt)! |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf