20.02.2014 13:42 | |
Beiträge: 159 Bewertung: (2) |
Hallo Logo!-Freunde, ich möchte wie schon mal angedeutet gerne alle Rollos meines Hauses (16 Rollos) mit meinen zwei 0BA7 RCE230, sowie mit jeweils einer DM8 & DM16-Erweiterungen zu steuern. Hierbei stellt sich mir die Frage, wie ich die Logos am geschicktesten verknüpfe. Es soll in jedem Stockwerk ein Zentral-Auf/Ab sein, der dann beide Logos ansteuert. Das hieße, die Eingänge dafür am besten durchschleifen. Aufgrund dessen, dass ich jede Logo nebst Erweiterungen und Koppelrelais auf eine separate Phase gelegt habe (zur Reduzierung der Last), hätte ich beim brücken der Eingänge für Zentral-Auf/Ab unterschiedliches Potential. Was das heißt, weiß ich. Wie würdet ihr das lösen? Master-Slave, Master-Master? Wie kann man am besten das "Potential-Problem beim Durchschleifen der Eingänge für Zentral-Auf/ab beider Logos lösen? Für eure Ideen wäre ich echt dankbar. Die Schaltung, die ich etwas abgeändert für beide Logos verwende als Anhang. Schönen Tag! Dateianhangsteuerung_fuer_8_Rolllaeden_mit_zentral_auf_ab_de.zip (102 Downloads) |
05.03.2014 09:28 | |
Beiträge: 159 Bewertung: (2) |
Hat keiner hierzu ein paar Hinweise? |
Folgen Sie uns auf