10.06.2014 07:12 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (1) |
Also, die richtige Hardware ist ausgewählt. Ich hab einfach mal ein Screenshot gemacht. |
10.06.2014 19:55 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Die 0BA7 ist klar, aber hast du eine ES1 oder die Standard und was hast du eingestellt!? |
11.06.2014 07:43 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Probiere es aus und berichte uns! Das Forum lebt von den Erfahrungen aller User! |
Folgen Sie uns auf