25.07.2014 07:43 | |
Beiträge: 1299 Bewertung: (136)
|
Hallo, |
25.07.2014 11:50 | |
Beigetreten: 06.04.2011 Letzter Bes: 13.09.2024 Beiträge: 239 Bewertung: (25) |
Wenn du keine Bereichszeiger verwenden möchtest, dann geht es so auch:
Du kannst es natürlich auch so machen, wie in dem Beitrag, der vonK!keverlinkt wurde. Das hat aber den nachteil, dass bei jeder Wertänderung das Bild aufgerufen wird und du für jedes Bild eine andere Variable benötigst.
|
Zuletzt bearbeitet von: Jonny9 am: 25.07.2014 11:53Zuletzt bearbeitet von: Jonny9 am: 25.07.2014 11:50 |
|
25.07.2014 12:06 | |
Beigetreten: 06.04.2011 Letzter Bes: 13.09.2024 Beiträge: 239 Bewertung: (25) |
Da fällt mir noch etwas ein. WinCC ist sehr mächtig. Ich habe mir ein Abfragebild geschrieben. Es besteht aus einem Textfeld und wahlweise aus zwei Buttons JA und NEIN oder einem button OK. Ein Skript wird bei Aufruf des Fragebildes immer aufgerufen und enthält zwei Parameter. Einen Integer für den Fragetext oder Hinweis und einen weiteren Parameter der zwischen Frage (JA/NEIN) und Hinweis (OK) unterscheidet. Wenn du nun in deiner HMI eine Sicherheitsabfrage oder einen Hinweis aufrufen möchtest, bevor eine Aktion durchgeführt werden soll, dann aktivierst du eben dieses Bild. Die Buttons JA, NEIN und OK haben wiederum PLC Variablen und können dann ausgewertet werden. Ich habe das schon sehr oft eingesetzt. Das Skript anbei DateianhangSkriptzumFragebild.zip (96 Downloads) |
Folgen Sie uns auf