18.08.2014 12:17 | |
Beiträge: 215 Bewertung: (6) |
Hallo gerrit75, habe mich auch schon mal mit dem Thema beschäftigt und hatte anfangs auch den Gedanken mit einer analogen Lösung. Ich gehe mal davon aus, daß die Stripes ein Vorschaftgerät für 230VAC haben? Wenn LEDs gedimmt werden sollen, wird das im Installationsbereich mit Phasenabschnittsdimmern oder Universaldimmern realisiert. Nicht alle LEDs/Netzteile sind dafür geeignet. Schau Dir dazu folgenden Links an: http://fastvoice.net/2010/09/07/led-lampen-und-dimmer-der-kleine-unterschied/ http://www.gira.de/gebaeudetechnik/produkte/dimmen.htmlund weiter unter dem Stichwort LED.... natürlich stellvertretend für alle Hersteller von Installationsprogrammen. |
26.08.2014 11:41 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Über die Verlustleistugen steht etwas im Handbuch der LOGO! im Kapitel "Technische Daten". |
Folgen Sie uns auf