20.03.2014 10:18 | |
Beigetreten: 20.03.2014 Letzter Bes: 24.02.2022 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, wir haben alle wichtigen Handbücher zu den o.g. Produktfamilien in 2 pdf-Dateien gebündelt: Für ET 200SP hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/84133942 Für S7-1500 und ET 200MP hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/86140384 Der vorläufige Name für diese Zusammenstellungen leutet "Bibliothek". Fällt jemand noch ein anderer, knackiger Name ein? |
27.08.2014 16:39 | |
Beiträge: 215 Bewertung:
|
Hallo, keine schlechte Idee die Handbücher je Produktfamilie zusammen zu fassen. Wird es entsprechende Handbücher für die anderen Produktfamilien auch geben? Dann wäre eine übergeordnete Seite (Landing Page) auch nicht schlecht. Wie wäre es mit dem Namen "Kompendium ..." im Vergleich zu denBeiträgen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23660019und http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/20982954 Viele Grüße |
28.08.2014 07:30 | |
Beigetreten: 20.03.2014 Letzter Bes: 24.02.2022 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Gibt es mittlerweile auch für die ET 200AL und heißt jetzt Manual Collection, damit es keine Verwechslung mit den Bibliotheken ins STEP 7 gibt. ET 200AL: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/95242965 |
Folgen Sie uns auf