02.10.2014 16:33 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, soviel ich geht das nicht. Gruß Helmut |
02.10.2014 16:46 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hallo! Dazu mußt du nicht den Port in der Logo ändern, sondern die Portfreigabe/Weiterleitung in deinem Router! Ich habe dir mal ein Screenshot angehängt! In meiner Fritzbox habe ich einmal den Port 8080 und einmal den Port 8081 an die IP der Logo (bei mir gleich) und Port 8080 weitergeleitet. Jetzt kann ich meine LOGO aus dem Netz über meine IP:8080 und meine IP:8081 erreichen! Dateianhang2014-10-02 16_42_56-Greenshot.zip (349 Downloads) |
02.10.2014 20:07 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Danke super der tip hat mir geholfen läuft schon gruß thomas |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf