04.11.2007 14:50 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580) |
Hallo Stromi, zunächst sollte dirnun klar sein, dass nur die LOGO-Basisgeräte 2 Analogeingänge haben, die mit einer Gleichspannung betrieben werden (können). Als Besonderheit der LOGO-Serie können jedoch an ALLE Basisgeräte Zusatzmodule angeschlossen werden, die analoge Eingänge und Ausgänge ergänzend bereitstellen. Die Verwendung der Eingänge 7 und 8 der Geräte mit integrierten Analogeingängen richtet sich nach deren Verwendung in der Schaltung und wird dann automatisch korrekt weiterbehandelt, ohne dass sich er Programmierer darum kümmern muss. Verwendest du also in LOGOSoft I7 oder I8, dann sind dies Digitaleingänge (an den externen Anschlüssen 7 oder 8), verwendest du aber A1 oder A2, dann sind dies Analogeingänge (an den externen Anschlüssen 7 oder 8). MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf